990-5912D-019

Galaxy VS UPS용 신호 선 연결 - 단순화된 1+1 병렬 시스템

주의: 차단기 표시등은 UPS 1에 의해 공급되며 UPS 1에 전원이 공급되는 동안에만 작동합니다.
주의: AUX 스위치는 UPS와 함께 제공되는 병렬 설치 키트 GVSOPT006(옵션)에 있습니다.
주의: 전원 케이블에서 신호 선을 분리하여 배선하고 non-Class 2/non-SELV 케이블에서 Class 2/SELV 케이블을 분리하여 배선합니다.
  1. 장치 입력 차단기 UIB/스태틱 스위치 입력 차단기 SSIB 및 유지보수 바이패스 차단기 MBB에 AUX 스위치를 설치합니다.
    1. UIB/SSIB 및 MBB 차단기의 AUX 스위치 덮개를 제거합니다.
    2. UIB/SSIB 및 MBB 차단기에 GVSOPT006 키트의 AUX 스위치를 설치합니다.
    3. non-Class 2/non-SELV 신호 선을 UIB/SSIB 및 MBB 차단기의 AUX 스위치에 연결합니다.
    4. UIB/SSIB 및 MBB 차단기의 AUX 스위치 덮개를 다시 설치합니다.
    5. GVSBPSU80K120H에만 해당: 신호 선을 플라스틱 탭에 고정하여 부스바로부터 제대로 분리되도록 합니다.

      GVSBPSU10K20H

      GVSBPSU20K60H

      GVSBPSU80K120H

  2. 구성에 따라 유지보수 바이패스 패널의 제어 단자 블록에 있는 차단기 표시등의 Class 2/SELV 신호 선을 UPS에 연결합니다.
    주의: 차단기 표시등 회로는 Class 2/SELV로 간주됩니다. Class 2/SELV 회로는 주 전기 회로망에서 차단되어야 합니다. 회로가 Class 2/SELV로 확인되지 않은 경우 차단기 표시등 단자에 회로를 연결하지 마십시오.

    단순화된 1+1 병렬 시스템 - 단일 주 전원

    단순화된 1+1 병렬 시스템 - 이중 주 전원

  3. UPS 2: 보드 640-4864의 종단 커넥터 J6618에서 핀 8과 9 사이에 사전 설치된 점퍼를 자릅니다.
    주의 사항
    잘못된 장비 작동의 위험
    UPS 2에 있는 보드 640-4864의 단자 J6618에서 핀 8과 9 사이에 사전 설치된 점퍼를 자릅니다. 24 V_SELV_OUT는 두 UPS에서 공급할 수 없습니다.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
  4. 구성에 따라 유지보수 바이패스 패널의 제어 단자 블록에 있는 non-Class 2/non-SELV 신호 선을 UPS에 연결합니다.

    단순화된 1+1 병렬 시스템 - 단일 주 전원

    단순화된 1+1 병렬 시스템 - 이중 주 전원

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H

    GVSBPSU80K120H

  5. 신호 선의 여유 부분을 당겨 신호 선을 케이블 릴리프에 고정합니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?