Raccordement des câbles d'alimentation
DANGER |
|---|
|
risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Procédez à une mise hors tension complète
de l'ASI avant de raccorder les câbles CC et les câbles
de batterie à l'armoire batterie classique.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
- Retirez le cache borne du côté gauche du disjoncteur batterie.
- Acheminez le câble PE par le bas de l'armoire batterie classique et raccordez le câble PE.
- Acheminez les câbles CC par le bas de l'armoire batterie classique et raccordez les câbles CC d'alimentation (CC+, CC-). Utilisez des rondelles de blocage (non fournies) lorsque vous raccordez les câbles CC.
- Réinstallez le cache borne du côté gauche du disjoncteur batterie.
- Remettez en place les plaques de protection du disjoncteur.
- Interconnectez les batteries sur chaque étagère
dans la ou les armoires batteries classiques à l'aide des barrettes
ou câbles en cuivre fournis et raccordez-les au côté
droit du disjoncteur batterie. Reportez-vous au schéma de raccordement
à l'intérieur de la porte avant de l'armoire batterie classique.
DANGERRisque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électriqueLes batteries peuvent présenter des risques de décharge électrique et de courant de court-circuit élevé. Suivez les précautions ci-dessous lorsque vous manipulez les batteries :- Retirez votre montre, vos bagues et tout autre objet métallique.
- Utilisez des outils dotés d'un manche isolé.
- Portez des lunettes de protection, des gants et des bottes en caoutchouc.
- Ne posez pas d'outils ou d'objets métalliques sur les batteries.
- Débranchez la source de charge avant de raccorder ou de débrancher les bornes de batterie.
- Déterminez si la batterie a été raccordée à la masse par inadvertance. Si c'est le cas, retirez la source de la terre. Tout contact avec la batterie mise à la terre peut entraîner une électrocution et des brûlures à cause du courant de court-circuit élevé. Les risques d'électrocution sont réduits si ces mises à la terre sont retirées lors de l'installation et de la maintenance par une personne qualifiée (applicable aux équipements et batteries à distance sans circuit d'alimentation mis à la terre).
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.