990-6161A-012

Installation du boîtier de câblage sur l'armoire batterie modulaire

Uniquement pour une installation avec une ASI distante.

ASI d'une puissance maximale de 100 kW : Procédez comme suit sur l'armoire batterie modulaire 1.

ASI d'une puissance supérieure à 100 kW : Procédez comme suit sur toutes les armoires batteries modulaires avec câblage d'alimentation externe.

  1. Retirez le boîtier de câblage de l'arrière de l'armoire de la batterie modulaire.

    Vue arrière de l'armoire batterie modulaire

  2. Retirez le panneau supérieur ou inférieur du boîtier de câblage.
  3. Percez des trous ou effectuez des perforations pour les câbles/conduites d'alimentation dans le panneau supérieur ou inférieur. Installez les conduites (non fournies), le cas échéant.
    DANGER
    risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
    Ne percez pas de trous et n'effectuez pas de perforations quand les panneaux sont installés, ni à proximité de l'armoire.
    Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
  4. Réinstallez le panneau supérieur ou inférieur sur le boîtier de câblage.
  5. Installez le boîtier de câblage sur l'armoire batterie modulaire. Notez que le boîtier de câblage est installé en position inversée.

    Vue arrière de l'armoire batterie modulaire

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.