990-6161A-012

Interconnexion des armoires batteries modulaires

Utilisez le kit d'installation 0H-220042 et le kit antisismique GVSOPT016 en option pour cette procédure.
  1. Poussez l'armoire batterie modulaire la plus à droite en place.
    1. Abaissez les pieds réglables avant et arrière de l'armoire batterie modulaire à l'aide d'une clé jusqu'à ce qu'ils touchent le sol. Utilisez un niveau à bulles pour vérifier que l'armoire est à niveau.
    AVIS
    Risques de dommages à l'équipement
    Ne déplacez pas l'armoire une fois les pieds réglables abaissés.
    Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
  2. Répétez l'étape précédente pour chaque armoire batterie modulaire.
  3. Uniquement pour une fixation antisismique: Installez les deux supports d'interconnexion entre les armoires batteries modulaires.
  4. Installez les vis d'interconnexion entre les armoires batteries modulaires.
  5. Installez les baguettes de recouvrement pour juxtaposition en haut et en bas entre les armoires batteries modulaires.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.