Monter kabelgennemføringsboksen på det modulære batteriskab
Kun til installation med fjernopstillet UPS.
UPS klassificeret til maksimalt 100 kW: Udfør nedenstående trin på modulært batteriskab 1.
UPS klassificeret til over 100 kW: Udfør nedenstående trin på alle de modulære batteriskabe med ekstern strømkabling.
- Fjern kabelgennemføringsboksen bag på det modulære batteriskab.
- Fjern øverste eller nederste forskruningsplade fra kabelgennemføringsboksen.
- Bor eller udskær huller til strømkabler/kabelgennemføringer i den øverste eller den
nederste forskruningsplade. Installer kabelgennemføringer (medfølger ikke), hvis relevant.
FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuerUndlad at bore/udskære huller, når forskruningspladerne er monteret, og undlad at bore/udskære huller tæt på skabet.Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes. - Monter den øverste eller nederste forskruningsplade på kabelgennemføringsboksen igen.
- Monter kabelgennemføringsboksen på det modulære batteriskab. Bemærk, at kabelgennemføringsboksen monteres i omvendt position.