990-6161A-012

Raccordement des câbles d'alimentation pour une ASI d'une puissance supérieure à 100 kW

NOTE: La méthode de câblage d'alimentation dépend du nombre d'armoires batteries modulaires dans votre système d'ASI.

Vue de dessus du système avec deux armoires batteries modulaires

Vue de dessus du système avec trois armoires batteries modulaires

Vue de dessus du système avec quatre armoires batteries modulaires

  1. Pour le câblage d'alimentation interne entre deux armoires batteries modulaires :
    1. Raccordez les câbles PE (0W50448) préinstallés entre les armoires batteries modulaires comme indiqué.
    2. Raccordez les câbles DC (0W50425) préinstallés entre les armoires batteries modulaires comme indiqué. Raccordez la borne DC- à la borne DC- et la borne DC+ à la borne DC+ entre les armoires batteries modulaires.
    NOTE: Les câbles DC préinstallés vont par deux : Deux câbles pour le raccordement DC- et deux câbles pour le raccordement DC+. Assurez-vous de raccorder toutes les paires entre les armoires batteries modulaires.

    Vue avant gauche de l'armoire batterie modulaire

    Vue avant droite de l'armoire batterie modulaire

  2. Pour le câblage d'alimentation externe entre une armoire batterie modulaire et l'ASI :
    1. Facultatif : Vous pouvez retirer le panneau du côté droit de l'armoire batterie modulaire 1 pour un accès plus facile. Remontez le panneau latéral après avoir effectué le raccordement des câbles d'alimentation.
    2. Débranchez le câble PE et les câbles DC préinstallées de l'armoire batterie modulaire. Les câbles d'alimentation préinstallés ne sont pas assez longs pour un raccordement à une ASI distante.
    3. Raccordez le câble PE et les câbles DC (non fournis) dans l'armoire batterie modulaire.
    4. Acheminez les câbles PE et DC dans le boîtier de câblage et dans la zone de câblage d'alimentation de l'ASI.
    5. Suivez les instructions du guide d'installation de l'ASI pour raccorder les câbles PE et DC dans l'ASI.

    Vue avant gauche de l'armoire batterie modulaire

    Vue avant droite de l'armoire batterie modulaire

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.