990-6161A-007

Εγκατάσταση του αγωγού στο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας

Μόνο για εγκαταστάσεις με απομακρυσμένο UPS.

UPS με μέγιστη ονομαστική τιμή 100 kW: Εκτελέστε τα παρακάτω βήματα στο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 1.

UPS με ονομαστική τιμή πάνω από 100 kW: Εκτελέστε τα παρακάτω βήματα σε όλα τα ερμάρια επεκτεινόμενης μπαταρίας με εξωτερική καλωδίωση ισχύος.

  1. Αφαιρέστε τον αγωγό από το πίσω μέρος του ερμαρίου επεκτεινόμενης μπαταρίας.

    Πίσω όψη του ερμαρίου επεκτεινόμενης μπαταρίας

  2. Αφαιρέστε την επάνω ή κάτω πλάκα στυπιοθλίπτη από το κιβώτιο αγωγών.
  3. Τρυπήστε ή ανοίξτε οπές για καλώδια τροφοδοσίας ή αγωγούς στην πάνω ή στην κάτω πλάκα στυπιοθλίπτη. Τοποθετήστε τους αγωγούς (δεν παρέχονται), εφόσον ισχύει.
    ΚΙΝΔΥΝΟΣ
    κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή ανάφλεξης τόξου
    Μην τρυπάτε ή ανοίγετε οπές με τις πλάκες στυπιοθλίπτη εγκατεστημένες και μην τρυπάτε ή ανοίγετε οπές κοντά στο ερμάριο.
    Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
  4. Επανατοποθετήστε την πάνω και κάτω πλάκα στυπιοθλίπτη στον αγωγό.
  5. Εγκατάσταση του αγωγού στο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας. Σημειώστε ότι ο αγωγός τοποθετείται στην αντίστροφη θέση.

    Πίσω όψη του ερμαρίου επεκτεινόμενης μπαταρίας

Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.