990-6161A-012

Raccordement de l'armoire batterie modulaire 1 et de l'ASI adjacente

Utilisez le kit d'installation 0H-220042 et le kit antisismique GVSOPT016 en option pour cette procédure.
  1. Retirez le module de commutation statique.
  2. Mettez l'ASI en place. Pour l'ancrage sismique, assurez-vous que le support d'ancrage arrière se raccorde à l'ancrage arrière.
    1. Abaissez les pieds réglables avant et arrière à l'aide d'une clé jusqu'à ce qu'ils touchent le sol. Notez que la hauteur de l'ASI doit être la même que celle de l'armoire batterie modulaire 1. Utilisez un niveau à bulles pour vérifier que l'ASI est à niveau.
  3. Poussez l'armoire batterie modulaire 1 en place. Pour l'ancrage sismique, assurez-vous que le support d'ancrage arrière se raccorde à l'ancrage arrière.
    1. Abaissez les pieds réglables avant et arrière à l'aide d'une clé jusqu'à ce qu'ils touchent le sol. Utilisez un niveau à bulles pour vérifier que l'armoire batterie modulaire 1 est à niveau.
    AVIS
    Risques de dommages à l'équipement
    Ne déplacez pas l'armoire une fois les pieds réglables abaissés.
    Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
  4. Uniquement pour une fixation antisismique : Installez les deux supports d'interconnexion entre l'armoire batterie modulaire 1 et l'ASI.

    Armoire batterie modulaire 1 et ASI

  5. Installez les vis d'interconnexion entre l'armoire batterie modulaire 1 et l'ASI.
  6. Installez les baguettes de recouvrement pour juxtaposition en haut et en bas entre l'armoire batterie modulaire 1 et l'ASI.
  7. Réinstallez le module de commutation statique.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.