990-6161A-028

Установка распределительной коробки на шкаф модульной батареи

Только для установки с удаленными ИБП.

ИБП мощностью до 100 кВт: Выполните шаги ниже для шкафа модульной батареи 1.

ИБП мощностью от 100 кВт: Выполните шаги ниже для всех шкафов модульных батарей с внешними силовыми кабелями.

  1. Снимите силовые клеммы с задней части шкафа модульной батареи.

    Шкаф модульной батареи – вид сзади

  2. Снимите верхнюю или нижнюю фальш-панель с распределительной коробки.
  3. Просверлите/пробейте отверстия для силовых кабелей/изоляционных труб в верхней или нижней части фальш-панели. Установите изоляционные трубы (не входят в комплект), если применимо.
    Опасно
    опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
    Запрещается сверлить или пробивать отверстия при установленных фальш-панелях и в непосредственной близости от ИБП.
    Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
  4. Установите верхнюю или нижнюю фальш-панель обратно на распределительную коробку.
  5. Установите распределительную коробку на шкаф модульной батареи. Обратите внимание, что распределительная коробка устанавливается в обратном положении.

    Шкаф модульной батареи – вид сзади

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.