990-6161A-017

Installazione della scatola dei condotti sull'armadio delle batterie modulari

Solo per installazione con UPS remoto.

UPS con potenza nominale massima di 100 kW: Eseguire i passaggi seguenti nell'armadio delle batterie modulari 1.

UPS con potenza nominale superiore a 100 kW: Esegui i passaggi seguenti su tutti gli armadi delle batterie modulari con cavi di alimentazione esterni.

  1. Rimuovere la scatola dei condotti dalla parte posteriore dell'armadio delle batterie modulari.

    Vista posteriore dell'armadio delle batterie modulari

  2. Rimuovere la piastra isolante superiore o inferiore dalla scatola dei condotti.
  3. Trapanare/praticare fori per i cavi di alimentazione/condotti nella piastra isolante superiore o inferiore. Installare i condotti (non forniti), se presenti.
    PERICOLO
    pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
    Non trapanare o praticare fori con le piastre isolanti montate né in prossimità dell'armadio.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
  4. Reinstallare la piastra isolante superiore o inferiore sulla scatola dei condotti.
  5. Installazione della scatola dei condotti sull'armadio delle batterie modulari Si noti che la scatola dei condotti è installata al contrario.

    Vista posteriore dell'armadio delle batterie modulari

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.