990-6161A-012

Procédure d'installation pour ASI avec batteries intégrées

NOTE: L'armoire batterie modulaire peut être installée à côté ou à distance de l'ASI avec batteries intégrées.

Armoires batteries modulaires et ASI adjacente d'une puissance maximale de 100 kW

Armoires batteries modulaires et ASI distante d'une puissance maximale de 100 kW

NOTE: La distance entre la ou les armoires batteries modulaires et l'ASI ne doit pas dépasser 100 m. Veuillez contacter Schneider Electric pour toute installation comprenant une distance plus longue.
  1. Préparation à l'installation.
  2. Pour une installation avec une ASI distante :
    1. Installation du boîtier de câblage sur l'armoire batterie modulaire.
    2. Préparation de l'armoire batterie modulaire 1 pour les câbles de signal.
  3. Installation de l'ancrage sismique (en option).
  4. Pour une installation avec une ASI adjacente : Raccordement de l'armoire batterie modulaire 1 et de l'ASI adjacente.
  5. Interconnexion des armoires batteries modulaires.
  6. Raccordement des câbles d'alimentation pour une ASI d'une puissance maximale de 100 kW.
  7. Raccordement des câbles de signal.
  8. Ajout d'étiquettes de sécurité traduites à votre produit.
  9. Dernières étapes d'installation.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?