990-6161A-019

최대 100kW 정격 UPS용 전원 케이블 연결

주의 사항
장비 손상 위험
배터리 차단기의 DC 케이블은 최대 100kW 정격 UPS를 포함하는 설치의 배터리 차단기에만 연결하십시오. 100kW 이상 정격 UPS 설치의 경우 100kW 이상 정격 UPS용 전원 케이블 연결을 참조하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
  1. 사전 설치된 PE 케이블(0W50448)을 모듈형 배터리 캐비닛 사이에 그림과 같이 연결합니다.
  2. 사전 설치된 DC 케이블(0W50425)을 모듈형 배터리 캐비닛 사이에 그림과 같이 연결합니다. 모듈형 배터리 캐비닛 사이에 DC-와 DC-를 연결하고 DC+와 DC+를 연결하십시오.
    주의: 사전 설치된 DC 케이블은 쌍으로 제공됩니다. DC- 연결용 케이블 2개와 DC+ 연결용 케이블 2개. 모듈형 배터리 캐비닛 사이에 모든 쌍을 연결하십시오.

    모듈형 배터리 캐비닛의 왼쪽 전면 모습

    모듈형 배터리 캐비닛의 오른쪽 전면 모습

    모듈형 배터리 캐비닛 상단 모습

  3. 인접 UPS 포함 설치의 경우: UPS 설치 설명서에 따라 PE 케이블 및 DC 케이블을 UPS에 배선합니다.
  4. 원격 UPS 포함 설치의 경우:
    1. 옵션: 모듈형 배터리 캐비닛 1에서 오른쪽 패널을 제거하면 보다 쉽게 액세스할 수 있습니다. 전원 케이블 연결 완료 후 측면 패널을 다시 설치합니다.
    2. 모듈형 배터리 캐비닛 1에서 사전 설치된 PE 케이블과 DC 케이블을 분리합니다. 사전 설치된 전원 케이블의 길이가 원격 UPS에 연결하기에 충분하지 않습니다.
    3. 모듈형 배터리 캐비닛 1의 PE 케이블과 DC 케이블(제공되지 않음)을 연결합니다.
    4. 전선관을 통해 PE 및 DC 케이블을 UPS 전원 케이블 영역 내로 배선합니다.
    5. UPS 설치 설명서에 따라 PE 케이블 및 DC 케이블을 UPS에 배선합니다.

    모듈형 배터리 캐비닛 1 전면 왼쪽 모습

    모듈형 배터리 캐비닛 1 전면 오른쪽 모습

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.