990-6161A-034

Maksimum 100 kW olan bir UPS için Güç Kablolarını Bağlayın

DUYURU
Ekipman hasarı riski
DC kablolarını yalnızca maksimum 100 kW UPS'si olan tesisatlarda akü kesiciden akü kesiciye bağlayın. 100 kW üzeri bir UPS ile kurulumlar için bkz. 100 kW'den yüksek bir UPS için Güç Kablolarını Bağlayın.
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.
  1. Önceden yüklenmiş PE kablolarını (0W50448) gösterildiği gibi modüler akü kabinleri arasına bağlayın.
  2. Önceden yüklenmiş DC kablolarını (0W50425) gösterildiği gibi modüler akü kabinleri arasına bağlayın. Modüler akü kabinleri arasında DC-'yi DC-'ye ve DC+'yı DC +'ya bağlayın.
    NOT: Önceden takılmış DC kabloları çift halinde gelir: DC- bağlantısı için iki kablo ve DC+ bağlantısı için iki kablo. Modüler akü kabinleri arasında tüm çiftleri bağladığınızdan emin olun.

    Modüler Akü Kabininin Sol Ön Görünümü

    Modüler Akü Kabininin Ön Sağ Görünümü

    Modüler Akü Kabinlerinin Üstten Görünümü

  3. Bitişik UPS ile kurulum için: UPS'e PE ve DC kablolarını bağlamak için UPS kurulum kılavuzunu izleyin.
  4. Uzak UPS ile kurulum için:
    1. Opsiyonel: Daha kolay erişim için sağ paneli modüler akü kabini 1'den çıkarabilirsiniz. Güç kablosu tamamlandıktan sonra yan paneli tekrar takın.
    2. Önceden takılmış PE kablosunu ve DC kablolarını modüler akü kabini 1'den çıkarın. Önceden monte edilmiş güç kabloları uzaktaki UPS ile bağlantı için yeterince uzun değildir.
    3. PE kablosunu ve DC kablolarını (ürünle verilmez) modüler akü kabini 1'e bağlayın.
    4. PE ve DC kablolarını kablo kanalından UPS güç kablolama alanına yönlendirin.
    5. UPS'e PE ve DC kablolarını bağlamak için UPS kurulum kılavuzunu izleyin.

    Modüler Akü Kabini 1 Sol Ön Görünümü

    Modüler Akü Kabini 1 Ön Sağ Görünümü

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.