990-6161A-005

Anschließen der Leistungskabel für eine USV mit maximal 100 kW Nennleistung

HINWEIS
Beschädigungsrisiko
Die DC-Kabel dürfen nur in Installationen mit einer USV mit maximal 100 kW Nennleistung zwischen den Batterieschaltern angeschlossen werden. Zu Installationen mit einer USV mit Nennleistung über 100 kW siehe Anschließen der Leistungskabel für eine USV mit Nennleistung über 100 kW:
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
  1. Schließen Sie die vorinstallierten PE-Kabel (0W50448) wie hier gezeigt zwischen den modularen Batterieschränken an.
  2. Schließen Sie die vorinstallierten DC-Kabel (0W50425) wie hier gezeigt zwischen den modularen Batterieschränken an. Verbinden Sie jeweils DC- mit DC- und DC+ mit DC+ zwischen den modularen Batterieschränken.
    HINWEIS: Die vorinstallierten DC-Kabel sind paarweise vorhanden: Je zwei Kabel für den DC--Anschluss und den DC+-Anschluss. Achten Sie darauf, alle Kabelpaare zwischen den modularen Batterieschränken anzuschließen.

    Ansicht des modularen Batterieschranks vorne links

    Ansicht des modularen Batterieschranks vorne rechts

    Ansicht von oben der modularen Batterieschränke

  3. Installation mit angrenzender USV: Schließen Sie die PE- und DC-Kabel wie im Installationshandbuch beschrieben in der USV an.
  4. Installation mit externer USV:
    1. Optional: Sie können die rechte Seitenwand des modularen Batterieschranks 1 abnehmen, um den Zugang zu erleichtern. Bringen Sie die Seitenwand wieder an, nachdem Sie alle Kabel angeschlossen haben.
    2. Entfernen Sie das vorinstallierte PE-Kabel und die vorinstallierten DC-Kabel aus dem modularen Batterieschrank 1. Die vorinstallierten Leistungskabel sind zu kurz für den Anschluss an eine externe USV.
    3. Schließen Sie das PE-Kabel und die DC-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) im modularen Batterieschrank 1 an.
    4. Führen Sie die PE- und DC-Kabel durch die Kabelbox nach außen und in den Verkabelungsbereich der USV.
    5. Schließen Sie die PE- und DC-Kabel wie im Installationshandbuch beschrieben in der USV an.

    Ansicht des modularen Batterieschranks 1 vorne links

    Ansicht des modularen Batterieschranks 1 vorne rechts

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.