990-6161A-031

Anslut kraftkablarna till en UPS som är märkt för maximalt 100 kW

OBS!
Risk för utrustningsskador
Anslut endast DC-kablarna från batteribrytare till batteribrytare i installationer med en UPS:en med märkeffekt på max 100 kW. För installationer med en UPS märkt över 100 kW, se Anslut kraftkablarna till en UPS med märkeffekt över 100 kW.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
  1. Anslut de förinstallerade PE-kablarna (0W50448) mellan de modulära batteriskåpen som visas.
  2. Anslut de förinstallerade DC-kablarna (0W50425) mellan de modulära batteriskåpen som visas. Anslut DC- till DC- och anslut DC + till DC + mellan de modulära batteriskåpen.
    OBS: De förinstallerade DC-kablarna kommer i par: Två kablar för anslutning mellan DC- och två kablar för anslutning mellan DC+. Se till att ansluta alla par mellan de modulära batteriskåpen.

    Modulärt batteriskåp sett från vänster framifrån

    Modulärt batteriskåp sett från höger framifrån

    Modulära batteriskåp sett framifrån

  3. För installation med dockad UPS: Följ UPS-installationshandboken för att ansluta PE- och DC-kablarna i UPS:en.
  4. För installation med externt placerad UPS:
    1. Option: Du kan ta bort den högra sidopanelen från modulärt batteriskåp 1 för enklare åtkomst. Sätt tillbaka sidopanelen efter att kraftkabeldragningen är klar.
    2. Koppla loss de förinstallerade PE- och DC-kablarna från modulärt batteriskåp 1. De förinstallerade kraftkablarna är inte tillräckligt långa för anslutning till en externt placerad UPS.
    3. Anslut PE-kabeln och DC-kablarna (medföljer inte) i modulärt batteriskåp 1.
    4. Dra PE- och DC-kablarna ut genom kabelboxen och in i UPS-kraftkabelsektionen.
    5. Följ UPS-installationshandboken för att ansluta PE- och DC-kablarna i UPS:en.

    Modulärt batteriskåp 1 sett från vänster framifrån

    Modulärt batteriskåp 1 sett från höger framifrån

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.