990-6161A-018

最大定格100 kWのUPS用電源ケーブルの接続

注記
機器損傷の危険
最大定格100kWのUPSを設置する際の、バッテリーブレーカー間のDCケーブル接続のみです。定格が100 kWを超えるUPSを使用した設置については、定格100 kWを超えるUPS用電源ケーブルの接続を参照してください。
上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。
  1. 以下の図のように、事前に取り付けられているPEケーブル(0W50448)をモジュール式バッテリーキャビネット間に接続します。
  2. 以下の図のように、事前に取り付けられているDCケーブル(0W50425)をモジュール式バッテリーキャビネット間に接続します。モジュール式バッテリーキャビネット間で、DC-をDC-に接続し、DC+をDC+に接続します。
    注記: 事前に取り付けられているDCケーブルは、ペアになっています。DC-接続用として2本のケーブル、DC+接続用として2本のケーブルがそれぞれペアになっています。モジュール式バッテリーキャビネット間で、すべてのペアを接続してください。

    モジュール式バッテリーキャビネットの前面図(左側)

    モジュール式バッテリーキャビネットの前面図(右側)

    モジュール式バッテリーキャビネットの上面図

  3. 隣接UPSを使用する場合:UPS設置マニュアルの説明に従い、PEケーブルとDCケーブルをUPSに接続します。
  4. リモートUPSを使用する場合:
    1. オプション:必要に応じて、モジュール式バッテリーキャビネット1の右側のパネルを取り外します(このパネルを取り外すと、作業しやすくなります)。電源ケーブルの配線が完了したら、パネルを元に戻してください。
    2. モジュール式バッテリーキャビネット1から、事前に取り付けられているPEケーブルとDCケーブルを取り外します。リモートUPSを設置する場合、これらのケーブルでは長さが足りません。
    3. 別売りのPEケーブルとDCケーブルをモジュール式バッテリーキャビネット1に接続します。
    4. 配線ボックスを通して、PEケーブルとDCケーブルをUPSの電源ケーブル領域に配線します。
    5. UPS設置マニュアルの説明に従い、PEケーブルとDCケーブルをUPSに接続します。

    モジュール式バッテリーキャビネット1の前面図(左側)

    モジュール式バッテリーキャビネット1の前面図(右側)

フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.