990-6161-024

Conecte os cabos de energia

  1. Conecte os cabos de PE pré-instalados (0W50448) entre os gabinetes de baterias modulares conforme indicado.
  2. Conecte os cabos CC pré-instalados (0W50425) entre os gabinetes de baterias modulares conforme indicado. Conecte CC- ao CC- CC+ ao CC+ entre os gabinetes de baterias modulares.
    NOTA: Os cabos CC pré-instalados vêm em pares: Dois cabos para conexão CC- e dois cabos para conexão CC+. Assegure-se de conectar todos os pares entre os gabinetes de baterias modulares.

    Vista frontal esquerda do gabinete de baterias modulares

    Vista frontal direita do gabinete de baterias modulares

    Vista superior do gabinete de baterias modulares

  3. Para instalação com nobreak adjacente: Siga o manual de instalação do nobreak para conectar os cabos de PE e CC no nobreak.
  4. Para instalação com nobreak remoto:
    1. Opcional: remova o painel do lado direito do gabinete de baterias modulares 1 para melhor acesso. Reinstale o painel lateral após completar o cabeamento de energia.
    2. Desconecte do gabinete de baterias modulares 1 os cabos de PE e CC pré-instalados. Os cabos de energia pré-instalados não são compridos o suficiente para conexão a um nobreak remoto.
    3. Conecte o cabo de PE e os cabos CC (não fornecidos) ao gabinete de baterias modulares 1.
    4. Passe os cabos de PE e CC pela caixa de conduítes e para dentro da área de cabeamento de energia do nobreak.
    5. Siga o manual de instalação do nobreak para conectar os cabos de PE e CC no nobreak.

    Vista frontal esquerda do gabinete de baterias modulares 1

    Vista frontal direita do gabinete de baterias modulares 1

Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.