990-6161A-022

Stroomkabels aansluiten voor een UPS berekend voor maximaal 100 kW

LET OP
Risico op beschadiging van apparatuur
Sluit de DC-kabels van batterijschakelaar naar batterijschakelaar alleen aan in installaties met een UPS berekend voor maximaal 100 kW. Zie voor installaties met een UPS berekend voor meer dan 100 kW Stroomkabels aansluiten voor een UPS berekend voor meer dan 100 kW.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot schade aan de apparatuur.
  1. Sluit de vooraf geïnstalleerde PE-kabels (0W50448) tussen de modulaire batterijbehuizingen aan zoals afgebeeld.
  2. Sluit de vooraf geïnstalleerde DC-kabels (0W50425) tussen de modulaire batterijbehuizingen aan zoals afgebeeld. Sluit DC- aan op DC- en DC+ op DC+ tussen de modulaire batterijbehuizingen.
    OPMERKING: De vooraf geïnstalleerde DC-kabels worden in paren geleverd: Twee kabels voor de 'DC-'-verbinding en twee kabels voor de 'DC+'-verbinding. Sluit alle paren aan tussen de modulaire batterijbehuizingen.

    Vooraanzicht (links) van de modulaire batterijbehuizing

    Vooraanzicht (rechts) van de modulaire batterijbehuizing

    Bovenaanzicht van de modulaire batterijbehuizingen

  3. Voor installatie met aangrenzende UPS: Volg de installatiehandleiding van de UPS om de PE- en DC-kabels in de UPS aan te sluiten.
  4. Voor installatie met losstaande UPS:
    1. Optioneel: Voor gemakkelijkere toegang kunt u het rechterzijpaneel van modulaire batterijbehuizing 1 verwijderen. Plaats het zijpaneel terug nadat de stroomkabels zijn aangesloten.
    2. Ontkoppel de vooraf geïnstalleerde PE- en DC-kabels van modulaire batterijbehuizing 1. De vooraf geïnstalleerde stroomkabels zijn niet lang genoeg om op een losstaande UPS aan te sluiten.
    3. Sluit de PE-kabel en de DC-kabels (niet meegeleverd) in modulaire batterijbehuizing 1 aan
    4. Leid de PE- en DC-kabels door de kabelgeleider naar buiten en in het UPS-gedeelte voor bekabeling.
    5. Volg de installatiehandleiding van de UPS om de PE- en DC-kabels in de UPS aan te sluiten.

    Vooraanzicht (links) van modulaire batterijbehuizing 1

    Vooraanzicht (rechts) van modulaire batterijbehuizing 1

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.