990-6161A-017

Installazione dell'ancoraggio antisismico (opzione)

Utilizzare il kit antisismico opzionale GVSOPT016.
  1. Per installazione con armadi adiacenti: Connettere i gruppi di ancoraggio posteriori alla piastra di interconnessione. Ripetere il passaggio per tutti i gruppi di ancoraggio degli armadi adiacenti.

    Vista posteriore di installazione con armadi adiacenti

  2. Fissare il gruppo di ancoraggio posteriore al pavimento. Utilizzare le parti di montaggio appropriate per il tipo di pavimento: il diametro dei fori nell'ancoraggio posteriore è di ø13 mm. Il requisito minimo delle parti di montaggio è: grado M12 8.8.

    Vista posteriore di installazione con armadi adiacenti

  3. Rimuovere tutte le viti e la piastra di interconnessione.

    Vista posteriore di installazione con armadi adiacenti

  4. Rimuovere le staffe di ancoraggio.

    Vista posteriore di installazione con armadi adiacenti

  5. Per installazione con armadi adiacenti: Reinstallare la piastra di interconnessione.

    Vista posteriore di installazione con armadi adiacenti

  6. Rimuovere le due staffe di trasporto e i bulloni indicati dalla parte posteriore dell'armadio delle batterie modulari.

    Vista posteriore dell'armadio delle batterie modulari

  7. Installare la staffa di ancoraggio posteriore sull'armadio delle batterie modulari con i bulloni M8 in dotazione.

    Vista posteriore dell'armadio delle batterie modulari

  8. Spingere l'armadio delle batterie modulari in posizione in modo che la staffa di ancoraggio posteriore si connetta ai dispositivi di ancoraggio posteriori. La staffa di ancoraggio anteriore viene installata nelle fasi finali dell'installazione.

    Vista posteriore dell'armadio delle batterie modulari

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.