990-6161A-017

Collegamento dei cavi di alimentazione per un UPS con potenza nominale massima di 100 kW

AVVISO
Pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Collegare i cavi CC fra un interruttore delle batterie e l'altro solo in installazioni con un UPS con potenza nominale massima di 100 kW. Per installazioni con un UPS con potenza nominale superiore a 100 kW, vedere Collegamento dei cavi di alimentazione per un UPS con potenza nominale superiore a 100 kW:
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
  1. Collegare i cavi PE preinstallati (0W50448) fra gli armadi delle batterie modulari come mostrato.
  2. Collegare i cavi CC preinstallati (0W50425) fra gli armadi delle batterie modulari come mostrato. Collegare CC- a CC- e collegare CC+ a CC + fra gli armadi delle batterie modulari.
    NOTA: I cavi CC preinstallati sono disponibili a coppie: due cavi per collegamento CC- e due cavi per collegamento CC+. Assicurarsi di collegare tutte le coppie fra gli armadi delle batterie modulari.

    Vista anteriore sinistra dell'armadio delle batterie modulari

    Vista anteriore destra dell'armadio delle batterie modulari

    Vista dall'alto degli armadi delle batterie modulari

  3. Per installazione con UPS adiacente: Seguire le istruzioni riportate nel manuale di installazione dell'UPS per collegare i cavi PE e CC nell'UPS.
  4. Per installazione con UPS remoto:
    1. Opzionale: È possibile rimuovere il pannello laterale destro dall'armadio delle batterie modulari 1 per facilitare l'accesso. Reinstallare il pannello laterale dopo aver completato il cablaggio dell'alimentazione.
    2. Disconnettere i cavi PE e CC preinstallati dall'armadio delle batterie modulari 1. I cavi di alimentazione preinstallati non sono abbastanza lunghi per il collegamento a un UPS remoto.
    3. Collegare il cavo PE e i cavi CC (non forniti) nell'armadio delle batterie modulari 1.
    4. Far passare i cavi PE e CC attraverso la scatola dei condotti e nell'area di cablaggio dell'alimentazione dell'UPS.
    5. Seguire le istruzioni riportate nel manuale di installazione dell'UPS per collegare i cavi PE e CC nell'UPS.

    Vista anteriore sinistra dell'armadio delle batterie modulari 1

    Vista anteriore destra dell'armadio delle batterie modulari 1

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.