990-6161A-017

Interconnessione dell'armadio delle batterie modulari 1 e dell'UPS adiacente

Utilizzare il kit di installazione 0H-220042 e il kit antisismico opzionale GVSOPT016 per questa procedura.
  1. Rimuovere il modulo commutatore statico.
  2. Spingere l'UPS in posizione. Per l'ancoraggio antisismico, assicurarsi che la staffa di ancoraggio posteriore sia connessa al dispositivo di ancoraggio posteriore.
    1. Abbassare i piedini di livellamento anteriori e posteriori con una chiave inglese finché non si appoggiano al pavimento. Si noti che l'altezza dell'UPS deve corrispondere a quella dell'armadio delle batterie modulari 1. Utilizzare una livella a bolla per verificare la messa in piano dell'UPS.
  3. Spingere l'armadio delle batterie modulari 1 in posizione. Per l'ancoraggio antisismico, assicurarsi che la staffa di ancoraggio posteriore sia connessa al dispositivo di ancoraggio posteriore.
    1. Abbassare i piedini di livellamento anteriori e posteriori con una chiave inglese finché non si appoggiano al pavimento. Utilizzare una livella a bolla per verificare la messa in piano dell'armadio delle batterie modulari 1.
    AVVISO
    Pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
    Non spostare l'armadio dopo aver abbassato i piedini di livellamento.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
  4. Solo per l'ancoraggio antisismico: Installare le due staffe di interconnessione fra l'armadio delle batterie modulari 1 e l'UPS.

    Armadio delle batterie modulari 1 e UPS

  5. Installare le viti di interconnessione fra l'armadio delle batterie modulari 1 e l'UPS.
  6. Installare le coperture dell'alloggiamento in alto e in basso fra l'armadio delle batterie modulari 1 e l'UPS.
  7. Reinstallare il modulo commutatore statico.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.