990-6161A-017

Interconnessione degli armadi delle batterie modulari

Utilizzare il kit di installazione 0H-220042 e il kit antisismico opzionale GVSOPT016 per questa procedura.
  1. Spingere in posizione l'armadio delle batterie modulari collocato più a destra.
    1. Abbassare i piedini di livellamento anteriori e posteriori sull'armadio delle batterie modulari con una chiave inglese finché non si appoggiano al pavimento. Utilizzare una livella a bolla per verificare la messa in piano dell'armadio.
    AVVISO
    Pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
    Non spostare l'armadio dopo aver abbassato i piedini di livellamento.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
  2. Ripetere il passaggio precedente per ciascun armadio delle batterie modulari.
  3. Solo per l'ancoraggio antisismico:: Installare le due staffe di interconnessione fra gli armadi delle batterie modulari.
  4. Installare le viti di interconnessione fra gli armadi delle batterie modulari.
  5. Installare le coperture dell'alloggiamento in alto e in basso fra gli armadi delle batterie modulari.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.