990-6161A-028

Соединение шкафа модульной батареи 1 и расположенного рядом ИБП

Для выполнения этой процедуры используйте комплект установки 0H-220042 и дополнительный сейсмоустойчивый комплект GVSOPT016.
  1. Снимите модуль статического выключателя.
  2. Установите ИБП на место. Для сейсмоустойчивого крепления: убедитесь, что задние анкерные кронштейны соединились с задним анкерным болтом.
    1. Опускайте передние и задние регулирующие ножки ИБП с помощью гаечного ключа до тех пор, пока они не дотронутся до пола. Обратите внимание, что ИБП должен соответствовать высоте шкафа модульной батареи 1. Используйте поплавковый уровень, чтобы выровнять ИБП.
  3. Установите шкаф модульной батареи 1 на место. Для сейсмоустойчивого крепления: убедитесь, что задние анкерные кронштейны соединились с задним анкерным болтом.
    1. Опускайте передние и задние регулирующие ножки ИБП с помощью гаечного ключа до тех пор, пока они не дотронутся до пола. Используйте поплавковый уровень, чтобы выровнять шкаф модульной батареи 1.
    УВЕДОМЛЕНИЕ
    Риск повреждения оборудования
    Не перемещайте шкаф после выравнивания регулировочных ножек.
    Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.
  4. Только для сейсмоустойчивого крепления: Установите два монтажные скобы между шкафом модульной батареи 1 и ИБП.

    Шкаф модульной батареи 1 и ИБП

  5. Установите соединительные винты между шкафом модульной батареи 1 и ИБП.
  6. Установите монтажные крышки сверху и снизу между шкафом модульной батареи 1 и ИБП.
  7. Установите на место модуль статического выключателя.
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.