990-6161A-028

Соединение шкафов модульных батарей

Для выполнения этой процедуры используйте комплект установки 0H-220042 и дополнительный сейсмоустойчивый комплект GVSOPT016.
  1. Установите крайний правый шкаф модульной батареи на место.
    1. Опускайте передние и задние регулирующие ножки шкафа модульной батареи с помощью гаечного ключа до тех пор, пока они не дотронутся до пола. Используйте поплавковый уровень, чтобы выровнять шкаф.
    УВЕДОМЛЕНИЕ
    Риск повреждения оборудования
    Не перемещайте шкаф после выравнивания регулировочных ножек.
    Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.
  2. Повторите предыдущий шаг для каждого шкафа модульной батареи.
  3. Только для сейсмоустойчивого крепления: Установите две монтажные скобы между шкафами модульных батарей.
  4. Установите соединительные винты между шкафами модульных батарей.
  5. Установите монтажные крышки сверху и снизу между шкафом модульной батареи.
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.