Raccordement des câbles de signal d'une armoire batterie modulaire
Pour une installation avec une armoire batterie modulaire adjacente, utilisez les câbles de signal fournis dans le kit d'installation optionnel GVSOPT030. Pour l'installation avec des armoires batteries modulaires à distance, les câbles de signal ne sont pas fournis. Suivez le manuel d'installation de l'armoire batterie modulaire pour préparer l'installation.
- Pour une armoire batterie modulaire à distance : Acheminez les câbles de signal de l'armoire batterie modulaire 1 par l'arrière de l'ASI.
-
Pour une armoire batterie modulaire adjacente :
Raccordez les câbles de signal de l'armoire batterie modulaire 1
à l'ASI comme indiqué.
- Acheminez les câbles de signal de l'armoire batterie modulaire 1 dans l'ASI par l'ouverture.
- Acheminez les câbles de signal dans le passage de câbles prévu de l'ASI.
-
Raccordez les câbles de signal de l'armoire batterie
modulaire 1 à l'ASI :
- Montez un bouchon de terminaison en J8008 sur la carte 640-7552 dans la dernière armoire batterie modulaire (T).
- Raccordez le câble de signal de J8011 sur la carte 640-7552 dans l'armoire batterie modulaire 1 à J6619 et J6604 sur la carte 640-4843 dans l'ASI.
- Raccordez le câble de signal de J8007 sur la carte 640-7552 dans l'armoire batterie modulaire 1 à J6608 sur la carte 640-4864 dans l'ASI.