990-91111J-019

설치 준비

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
글랜드 플레이트가 설치된 상태에서 케이블 또는 전선관을 위한 구멍을 뚫지 마십시오. 또한 UPS 근처에 구멍을 뚫지 마십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
주의: 전원 케이블에서 신호 선을 분리하여 배선하고 non-Class 2/non-SELV 케이블에서 Class 2/SELV 케이블을 분리하여 배선합니다.
  1. 전면 패널을 제거합니다.
  2. 전면 하단 패널을 제거합니다.
  3. 투명 커버를 제거합니다.
  4. 상단 커버 제거:
    1. 나사를 제거하고 상단 커버의 앞쪽을 위로 기울이십시오.
    2. 상단 커버를 뒤쪽으로 밀어 제거합니다. 상단 커버 뒤쪽의 탭은 UPS 후면의 슬롯에서 분리되어야 합니다.
  5. UPS 왼쪽에 인접 보조 캐비넷 설치: 왼쪽 패널을 제거합니다. 측면 패널을 일부 인접 보조 캐비넷에 다시 설치합니다. 인접 보조 제품 설명서를 따릅니다.
  6. UPS 왼쪽에 인접 보조 캐비넷 설치: UPS와 인접 배터리 보조 캐비넷 사이의 내부 전원 배선을 위해 왼쪽 하단 플레이트를 제거합니다.

    UPS 전면 모습

  7. UPS 오른쪽에 인접한 보조 캐비넷 설치: 오른쪽 패널을 제거합니다. 측면 패널을 일부 인접 보조 캐비넷에 다시 설치합니다. 인접 보조 제품 설명서를 따릅니다.
  8. UPS 오른쪽에 인접한 보조 캐비넷 설치: UPS와 인접 배터리 보조 캐비넷 사이의 내부 전원 배선을 위해 오른쪽 하단 플레이트를 제거합니다.

    UPS 전면 모습

  9. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 하단 케이블 인입구: UPS 하단에서 글랜드 플레이트를 제거합니다.

      UPS 전면 모습

    • 후면 케이블 인입구: UPS 후면에서 글랜드 플레이트를 제거합니다.

      UPS 전면 모습

  10. 글랜드 플레이트에 전원 케이블/전선관을 위한 구멍을 뚫습니다. 가능한 경우 전선관(제공 안 됨)을 설치하십시오.
  11. UPS 하단 또는 후면에 글랜드 플레이트를 설치합니다.
  12. UPS에서 후면 글랜드 플레이트와 후면 브러시 플레이트를 제거합니다.

    UPS 후면 모습

  13. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 전선관 제외 설치의 경우: 브러시 플레이트를 다시 설치합니다.
    • 전선관 포함 설치의 경우: 글랜드 플레이트에 전선관용 구멍을 뚫고, 전선관을 설치하고, 글랜드 플레이트를 다시 설치합니다.

    전선관이 없는 UPS 후면 모습

    전선관이 있는 UPS 후면 모습

  14. non-Class 2/non-SELV 신호 선을 왼쪽 후면 브러시/글랜드 플레이트를 통해 UPS의 왼쪽으로 배선합니다.
  15. 컨트롤러 박스에 연결된 외부 케이블을 오른쪽 후면 브러시/글랜드 플레이트 및 케이블 채널을 통해 UPS 전면으로 배선합니다.
  16. Class 2/SELV 신호 선을 오른쪽 후면 브러시/글랜드 플레이트를 통해 UPS의 오른쪽으로 배선합니다.
QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?