990-91111K-025

Prąd upływowy

4-przewodowa instalacja zasilacza UPS 380/400/415 V przy 100% obciążeniu

Moc zasilacza UPS Prąd upływowy
20-50 kW 62 mA
60-100 kW 67 mA
120-150 kW 91 mA
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?