990-91111L-025

Omówienie systemu z pojedynczym zasilaniem

UIB Urządzenie rozłączające wejście jednostki
SSIB Urządzenie rozłączające wejście przełącznika statycznego
IMB Urządzenie rozłączające serwis wewnętrzny
UOB Urządzenie rozłączające wyjście jednostki
BB Urządzenie rozłączające baterię
UWAGA: W literaturze Schneider Electric „urządzenie rozłączające” jest używane jako ogólny termin obejmujący wyłączniki lub przełączniki, ponieważ ich położenie może się różnić w zależności od konfiguracji. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych konfiguracji można znaleźć na schemacie elektrycznym i/lub odczytując symbol z przodu każdego urządzenia rozłączającego.

System pojedynczy – pojedyncze zasilanie

System pojedynczy – podwójne zasilanie

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?