990-91111L-031

Sätta fast översatta säkerhetsetiketter på produkten

Säkerhetsetiketterna på din produkt är på engelska och franska. Ark med översatta säkerhetsetiketter levereras med produkten.
  1. Ta fram arken med översatta säkerhetsetiketter som levereras med produkten.
  2. Kontrollera vilka 885-xxx/TMExxxx-nummer som finns på arket med översatta säkerhetsetiketter.
  3. Hitta säkerhetsetiketterna på produkten som matchar de översatta säkerhetsetiketterna på arket – leta efter 885-xxx/TMExxxx-numren.
  4. Sätt fast ersättningssäkerhetsetiketten på ditt föredragna språk på din produkt ovanpå den befintliga franska säkerhetsetiketten.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?