990-91111L-031

Anslut kraftkablarna

FARA
risk för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
I singelmatade system där kraftkablarna delats på grund av storleksrestriktionerna bör du använda bypass-samlingsskenorna för den andra uppsättningen ingångskablar. På grund av byglingarna mellan bypass- och ingångsskenan finns inte tillräckligt med plats för att montera dubbla kablage.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
OBS!
Risk för utrustningsskador
För att säkerställa korrekt lastfördelning i bypassdrift i ett parallellsystem:
  • Alla bypasskablar måste ha samma längd för samtliga UPS-enheter.
  • Alla utgångskablar måste ha samma längd för samtliga UPS-enheter.
  • Alla ingångskablar måste ha samma längd för samtliga UPS-enheter (krävs endast i system med enkelmatad försörjning).
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
  1. Endast för 480 V solitt jordade ledarsystem (ingen neutral kabelanslutning):
    1. Ta bort RFI-skenan. Spara de två skruvarna.
    2. Ta bort skruven på vänstersidan och spara den.
    3. Montera RFI-skenan på vänstersidan med de tre skruvarna.

    UPS:en framifrån

  2. Endast för system med dubbel matning: Ta bort de tre byglingsskenorna för singelmatning.

    UPS:en framifrån

  3. Anslut kraftkablarna i den ordning som bilderna visar:

    * Medföljer i paketet.

    1. Anslut utrustningens jordledare/PE-kablarna.
    2. Anslut N-kablarna. Anslut batteriets mittpunkt (om den finns i batterilösningen).
    3. Anslut DC+-kablarna.
    4. Anslut utgångskablarna.
    5. Anslut DC- kablarna.
    6. Endast för system med dubbel matning: Anslut bypasskablarna.
    7. Anslut ingångskablarna.
      OBS: Koppla in ingångskablarna i rätt ingångskenor på övre vänstra sidan av UPS:en.

      UPS-enheten framifrån – singelmatade system

      UPS-enheten framifrån – system med dubbel matning

      OBSERVERA
      Risk för utrustningsskador
      Se till att kabelskorna är ordentligt fästa. Dra inte i kablarna, för då kan kabelskorna röra på sig och bulten lossna.
      Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?