990-91262D-018

隣接するモジュール式バッテリーキャビネットからの電源ケーブルの接続

以下の手順では、モジュール式バッテリーキャビネットの設置キット0H-220042を使用します。

  1. バッテリーブレーカーBBを開(OFF)位置にし、モジュール式バッテリーキャビネットおよびUPSにバッテリーモジュールがあれば、その前面からバッテリー端子を取り外します。
  2. モジュール式バッテリーキャビネット1から、事前に取り付けられている機器接地導体/PEケーブルをUPSのG/PEバスバーに接続します。
  3. 付属のDC延長バスバーを、UPS内に取り付けます。

    モジュール式バッテリーキャビネット1とUPSの前面図

  4. モジュール式バッテリーキャビネット1から、事前に取り付けられているDCケーブルをUPSのDC延長バスバーに接続します。
    注記: 事前に取り付けられているDCケーブルは、ペアになっています。DC-接続用として2本のケーブル、DC+接続用として2本のケーブルがそれぞれペアになっています。モジュール式バッテリーキャビネット1とUPSとの間で、すべてのペアを接続してください。

    モジュール式バッテリーキャビネット1とUPSの上面図

フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.