990-91262D-004

Tilslut de eksterne kommunikationskabler

  1. Slut de eksterne kommunikationskabler til portene i UPS'ens controllerboks.

    Controllerboksen set forfra

    1. Universel I/O-port til indbygget netværksadministrationskort.

    2. Modbus-port til indbygget netværksadministrationskort.

    3. Netværksport til indbygget netværksadministrationskort. Brug et skærmet netværkskabel.

    BEMÆRK: Kontrollér, at du forbinder til den korrekte port for at undgå netværkskommunikationskonflikter.

Tilslut Modbuskablerne

  1. Slut modbuskablerne til UPS-enheden/-enhederne. Brug enten en 2-leder- eller 4-lederforbindelse.
    • Alle modbussignalkabler skal være dobbeltisolerede og mindst normeret til 30 V DC.

    • Der skal anvendes skærmede, parsnoede kabler til Modbusforbindelser. Afskærmningens jordforbindelse skal være så kort som muligt (helst under 1 cm). Kabelafskærmningen skal være forbundet til Ch Gnd-benet på hver enhed.

    • Kabelinstallationen skal overholde de gældende regler for elinstallationer i dit land.

    • Signalkablerne skal fremføres adskilt fra strømkablerne for at sikre tilstrækkelig isolering.

    • Modbus-porten er galvanisk isoleret med Com-benet som jordforbindelse.

    Eksempel: 2-lederforbindelse med to UPS-enheder

    Eksempel: 4-lederforbindelse med to UPS-enheder

  2. Installer termineringsmodstande på 150 ohm for enden af hver bus, hvis busserne er meget lange og opererer med høje datahastigheder. Busser, der har en længde på under 610 meter, og som kører med 9600 baud, eller har en længde på under 305 meter og kører med 19200 baud, behøver ingen termineringsmodstande.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?