De sidste installationstrin
![]() |
---|
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Batterierne kan udgøre en risiko for elektrisk stød og høj kortslutningsstrøm. Der
skal tages følgende forholdsregler ved arbejde med batterier
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
![]() |
---|
fare for skade på udstyret
Installer ikke batterierne i systemet, før systemet er klar til opstart. Der må ikke
gå mere end 72 timer eller tre dage mellem installation af batterierne og opstart
af UPS-systemet.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget,
hvis disse instrukser ikke overholdes.
|
- Monter bagpladen på kabelgennemføringsboksen igen.
- Geninstaller topdækslet:
- Kun ved seismisk forankring: Skub UPS'en på plads, så det bagerste forankringsbeslag griber fat i forankringen.
- Sænk de forreste og bagerste nivelleringsfødder på UPS'en med en skruenøgle, indtil de rører gulvet. Brug et vaterpas til at sætte UPS-enheden i vater.
- Kun ved seismisk forankring: Fastgør UPS'ens seismiske forankringsbeslag til gulvet. Brug passende hardware til den pågældende gulvtype – huldiameteren i det forreste forankringsbeslag er ø18 mm.
- Drej batteriafbryderen (BB) til positionen OFF (åben).
- Skub de ekstra batterimoduler (hvis aktuelt) på plads. Batterihylderne skal fyldes nedefra og op.
- Skub håndtaget på de ekstra batterimoduler ned, og fastgør håndtaget til hylden med den medfølgende skrue.
- Slut batteriterminalerne til forsiden af batterimodulerne.
- Sæt batteridækslet tilbage på UPS'en.
- Installer frontpanelet på UPS'en igen: