990-91260E-022

Installatieprocedure

Enkel systeem

Parallel systeem

VOORZICHTIG
Kantelgevaar
Verwijder de transportbeugels niet van de UPS tot het tijd is om de UPS aan de vloer te verankeren.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot fysiek letsel of schade aan de apparatuur.
  1. De seismische verankering installeren (optie).
  2. Installatie voorbereiden.
  3. De stroomkabels aansluiten.
  4. De signaalkabels aansluiten.
  5. De signaalkabels van schakelinrichting en externe hulpproducten aansluiten.
  6. Voor parallel systeem:
    1. Installeer een hangslot op de interne onderhoudsschakelaar (IMB) in de open positie op alle UPS-eenheden in het parallelle systeem.
    2. De PBus-kabels aansluiten.
  7. De externe communicatiekabels aansluiten.
  8. Vertaalde veiligheidslabels aan uw product toevoegen.
  9. Laatste installatiestappen.
Voor het verplaatsen of buiten bedrijf stellen van de UPS nadat de installatie is voltooid, zie De UPS buiten bedrijf stellen of naar een nieuwe locatie verplaatsen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?