990-91263A-022

Modulaire batterijbehuizing 1 en de aangrenzende UPS voor externe batterijen onderling verbinden

  1. Duw de UPS op zijn plaats.
  2. Installeer de drie verbindingsklemmen op modulaire batterijbehuizing 1.

    Achteraanzicht van modulaire batterijbehuizing 1

  3. Bevestig de signaalkabels (0W13069 and 0W13070) met optionele set GVSOPT030 aan de rechterkant van modulaire batterijbehuizing 1 met de meegeleverde kabelbinders. Plaats de kabeluiteinden tijdelijk in de bovenste en onderste plank van modulaire batterijbehuizing 1, zodat de kabels niet beschadigd kunnen raken tijdens verbinding met de UPS. Kabelaansluitingen worden beschreven in De signaalkabels aansluiten.
  4. Bevestig de DC-kabels en de PE-kabel van optionele set GVSOPT030 aan de rechterkant van modulaire batterijbehuizing 1 met de meegeleverde kabelbinders. Plaats de kabeluiteinden tijdelijk in de bovenste en onderste plank van modulaire batterijbehuizing 1, zodat de kabels niet beschadigd kunnen raken tijdens verbinding met de UPS. Kabelverbindingen worden beschreven in Stroomkabels aansluiten voor een UPS berekend voor meer dan 50 kW of Stroomkabels aansluiten voor een UPS berekend voor meer dan 50 kW.

    Aangrenzende UPS voor externe batterijen berekend voor maximaal 50 kW

    Aangrenzende UPS voor externe batterijen berekend voor meer dan 50 kW

  5. Lijn modulaire batterijbehuizing 1 uit met de UPS. Duw modulaire batterijbehuizing 1 naar binnen tot de gaten voor de voorste verbindingsschroeven met de gaten in de UPS zijn uitgelijnd. De verbindingsklemmen sluiten aan op de UPS wanneer deze zich in de juiste positie bevinden.
  6. Breng de drie verbindingsschroeven tussen modulaire batterijbehuizing 1 en de UPS aan.

    Modulaire batterijbehuizing 1 en de UPS voor externe batterijen

  7. Duw de koppelingsafdekking omlaag tussen modulaire batterijbehuizing 1 en de UPS.
QR code for this page

Was dit nuttig?