安装准备
![]() |
---|
小心触电、爆炸或电弧
请勿在安装好密封盖板的情况下钻孔或打孔(用于布线或导线管),请勿在 UPS 系统附近钻孔或打孔。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
- 拆下前面板。
-
对于未预安装功率模块的 UPS:安装功率模块:
- 拧下空功率模块架两侧的螺钉。
- 将功率模块推入搁板。
- 重新安装架子两侧的螺钉。
小心
超重负荷功率模块很重,需要两个人抬起。- 20 kW 功率模块的重量为 25 kg (55 lb)。
- 50 kW 功率模块的重量为 38 kg (84 lb)。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。 -
拆下顶盖:
- 拧下螺钉,然后将顶盖前面向上推。
- 向后滑动顶盖将其拆下。顶盖后面的凸舌必须与 UPS 背面的凹槽分离。
- 拆下电池盖。从电池模块正面断开电池接线端子连接。
- 对于带维修旁路机柜的系统:拆下右侧面板。该侧面板将重新安装在维修旁路机柜上。
- 对于带相邻模块电池柜的系统:拆下左侧面板。
- 拆下 UPS 背面的密封盖板和刷板。这是为了布设信号线。
-
执行以下操作之一:
- 对于不带导线管的系统:重新装回刷板。
- 对于带导线管的系统:在密封盖板中钻孔,安装导线管并重新装回密封盖板。
- 将 non-Class 2/non-SELV 信号线穿过左后刷板/密封盖板,接入 UPS。
- 将 Class 2/SELV 信号线穿过中后刷板/密封盖板,接入 UPS。
- 将控制器箱所连的外部通信线缆穿过右后刷板/密封盖板和线槽布设到 UPS 正面。
- 拆下 UPS 背面的导线管盒。
- 拆下导线管盒的后盖板以及顶部或底部密封盖板。
- 在顶部或底部密封盖板中钻孔/打孔以穿入电源线或导线管。安装导线管(需另购)(如果适用)。
- 重新装回导线管盒的顶部或底部密封盖板。
- 将导线管盒安装到 UPS 上。请注意,导线管盒安装在反向位置。