990-5910F-015

Kezelőfelület áttekintése

Kijelző

A kezdőlap képernyő áttekintése

  1. Kezdőlap gomb – koppintson ide bármely képernyőn a kezdőlap képernyőre való visszatéréshez.

  2. Főmenü gomb – koppintson ide a menük eléréséhez.

  3. Kapcsolási rajz gomb – koppintson ide a kapcsolási rajz eléréséhez.

  4. Riasztási állapot gomb – koppintson ide az aktív riasztások naplójának eléréséhez.

A kezdőlap képernyőn a kimeneti vagy akkumulátor mezőkre koppintva közvetlenül a részletes mérési oldalakra léphet.

Főmenü


Koppintson a főmenü gombjára a kezdőlap képernyőn a menük eléréséhez.

Kapcsolási rajz

A kapcsolási rajz a rendszer konfigurációjától függ – az itt látható kapcsolási rajzok csak példák.

A kapcsolási rajz zöld áramköre (az ábrán szürke) a UPS-rendszeren belüli tápellátást ábrázolja. Az aktív modulok (inverter, egyenirányító, akkumulátor, statikus bypass kapcsolója stb.) zöld kerettel vannak jelölve, az inaktív modulok pedig fekete kerettel. A piros keretű modulok nem működőképesek, vagy riasztási állapotban vannak.

A párhuzamos rendszerek kapcsolási rajzain a szürke UPS elemre koppintva megtekintheti a kapcsolási rajzot a UPS szintjén.

MEGJEGYZÉS: A kapcsolási rajz csak egy akkumulátormegszakítót (BB) ábrázol még akkor is, ha a megfigyelés céljából több megszakító is csatlakoztatva és konfigurálva van. Ha a megfigyelt akkumulátormegszakítók közül egy vagy több zárt állásban van, a kapcsolási rajzon a BB zárt állásúként jelenik meg. Ha a megfigyelt akkumulátormegszakítók közül az összes nyitott állásban van, a kapcsolási rajzon a BB nyitott állásúként jelenik meg.

Példa egy önálló UPS-rendszerre – kettős betáplálás

Példa egy egyszerűsített 1+1 párhuzamos rendszerre – kettős betáplálás

Példa egy párhuzamos rendszerre – kettős betáplálás

Riasztási állapot szimbólum

A kijelző jobb felső sarkában lévő riasztási állapot szimbólum (az ábrán szürke) a UPS-rendszer riasztási állapotának megfelelően változik.

Zöld: Nincs riasztás a UPS-rendszerben.
Kék: Egy vagy több tájékoztató riasztás aktív a UPS-rendszerben. Koppintson a riasztási állapot szimbólumra az aktív riasztások naplójának megnyitásához.
Sárga: Egy vagy több figyelmeztető riasztás aktív a UPS-rendszerben. Koppintson a riasztási állapot szimbólumra az aktív riasztások naplójának megnyitásához.
Piros: Egy vagy több kritikus riasztás aktív a UPS-rendszerben. Koppintson a riasztási állapot szimbólumra az aktív riasztások naplójának megnyitásához.

Menüfa

  • Állapot

    • Bemenet

    • Kimenet

    • Bypass

    • Akkumulátor

    • Hőmérséklet

    • Párhuzamos*

  • Naplók

  • Ellenőrzés*

    • Működési mód

    • Inverter

    • Töltő

    • Irányított sorozatok

  • Konfiguráció*

    • UPS

    • Kimenet

    • Akkumulátor

    • Magas hatásfok

    • Megszakítók

    • Érintkezők és relék

    • Hálózat

    • Modbus

    • Emlékeztető

    • Általános

    • Mentés/visszaállítás

    • Állapot frissítése

    • Terheléscsökkentés

  • Karbantartás

    • Hangjelző

    • Állapotjelző LED-ek

    • Megszakító lámpa

    • Akkumulátor*

    • Futásidő kalibrálás*

    • Akkumulátorcsere*

    • UPS-jelentés*

  • Statisztika

  • Névjegy

  • Kijelentkezés

  • Zászló gomb – lásd: A kijelző nyelvének beállítása.

Bizonyos menük olyan almenüket is tartalmaznak, amelyeket ez az útmutató nem ismertet. Ezek az almenük kiszürkítve jelennek meg, és csak a Schneider Electric által használhatók a kéretlen terhelések hatásainak elkerülése érdekében. Más menüpontok is kiszürkítve/nem jelennek meg a kijelzőn, ha azok nem relevánsak vagy még nem jelentek meg az adott UPS rendszerhez.

Vezérlő

MEGJEGYZÉS: Távolítsa el az elülső panelt, hogy hozzáférhessen a vezérlőhöz.

A vezérlő elölnézete

  1. Inverter ON/OFF gombjai

  2. USB-portok*

  3. Univerzális I/O*

  4. Modbus-port*

  5. USB Micro-B-port*

  6. Hálózati port*

  7. Újraindítási gomb*

  8. Bemeneti állapot LED-je*

  9. Inverterállapot LED-je*

  10. Kimeneti állapot LED-je*

  11. Bypass állapot LED-je*

  12. Akkumulátorállapot LED-je*

  13. Kijelző tápellátása

  14. Kijelző portja

  15. Szervizport*

  16. Későbbi használatra

  17. Későbbi használatra

  18. PBUS 1*

  19. PBUS 2*

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?