990-5910E-017

Arresto a funzionamento in bypass di manutenzione per sistema UPS singolo con chiave Kirk installata

NOTA: Un interruttore/sezionatore può essere azionato esclusivamente quando la spia corrispondente è accesa.
  1. Selezionare Controllo > Modalità operativa > Passa a funzionam. in bypass.
  2. Tenere premuto il pulsante SKRU, ruotare e rimuovere la chiave A dall'interlock SKRU.
  3. Inserire la chiave B nell'interlock per il sezionatore bypass di manutenzione (MBB) e ruotare la chiave.
  4. Chiudere il sezionatore bypass di manutenzione (MBB).
  5. Aprire l'interruttore di uscita unità (UOB).
  6. Ruotare e rimuovere la chiave B dall'interlock per l'interruttore di uscita unità (UOB).
  7. Inserire la chiave B nell'interlock SKRU e ruotare la chiave fino a bloccarla.
  8. Selezionare Controllo > Inverter > Inverter non attivo.
  9. Aprire l'interruttore ingresso commutatore statico (SSIB), se presente.
  10. Aprire gli interruttori delle batterie.
  11. Aprire l'interruttore di ingresso unità (UIB).
Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?