990-91111L-032

กระแสไฟรั่ว

380/400/415 V UPS ระบบ 4 สาย ติดตั้งที่โหลด 100%

พิกัด UPS กระแสไฟรั่ว
20-50 kW 62 mA
60-100 kW 67 mA
120-150 kW 91 mA
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?