990-91261D-034

Sismik Sabitlemeyi Takma (İsteğe Bağlı)

  1. Arka sabitleme braketlerini zemine monte edin. Zemin tipi için uygun donanım kullanın - arka bağlantı için delik çapı ø14 mm'dir.
  2. UPS'teki Arka sabitleme braketini ürünle gelen M8 cıvatalarıyla takın.

    UPS'in Arkadan Görünümü

  3. Sismik ön bağlantı braketini UPS'le verilen M8 cıvatalarıyla takın.

    UPS'in Önden Görünümü

    NOT: UPS'yi henüz konumuna itmeyin.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?