Anslut kraftkablarna för UPS-enheten som är märkt för maximalt 50 kW
| OBS! |
|---|
|
Risk för utrustningsskador
Anslut endast DC-kablarna från batteribrytare till
batteribrytare i installationer med en UPS-enhet med märkeffekt
på max 50 kW. För installationer i UPS-enhet med märkeffekt
över 50 kW måste DC-kablarna från varje modulärt
batteriskåp anslutas direkt i UPS-enheten. Se Anslut kraftkablarna i UPS med märkeffekt över 50 kW.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
|
- Anslut den medföljande PE-kabeln (0W49449) mellan de modulära batteriskåpen som visas.
- Anslut den medföljande DC-kabeln (0W49426) mellan de modulära batteriskåpen som visas.
- För externt placerad UPS:
- För intilliggande UPS med interna batterier:
- Anslut den medföljande PE-kabeln (0W49449) och DC-kablarna (0W49426) i UPS-enheten. Följ UPS-installationshandboken för att ansluta och dra PE- och DC-kablarna i UPS-enheten.
- Anslut PE- och DC-kablarna i modulärt batteriskåp 1.
- För intilliggande UPS för externa batterier:
- Anslut PE-kabeln (0W13065) och DC-kablarna (0W13071) från kitet GVSOPT030 (option) i modulärt batteriskåp 1.
- Dra PE- och DC-kablarna genom den högra sidan och in till UPS:ens fack för kraftkablage.
- Följ UPS-installationshandboken för att ansluta PE- och DC-kablarna i UPS-enheten.