Maksimum 50 kW olan bir UPS için Güç Kablolarını Bağlayın
| DUYURU |
|---|
|
EKİPMAN HASARI TEHLİKESİ
DC kablolarını yalnızca maksimum 50 kW UPS'si olan tesisatlarda akü kesiciden akü
kesiciye bağlayın. 50 kW'den yüksek bir UPS kurulumu için, her bir modüler akü kabininin
DC kabloları doğrudan UPS'e bağlanmalıdır. Bkz. 50 kW'den yüksek bir UPS için Güç Kablolarını Bağlayın.
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.
|
- Verilen PE kablosunu (0W49449) gösterildiği gibi modüler akü kabinleri arasına bağlayın.
- Verilen DC kablolarını (0W49426) gösterildiği gibi modüler akü kabinleri arasına bağlayın.
- Uzak UPS için:
- Dahili Aküleri olan bitişik UPS için:
- Verilen PE kablosunu (0W49449) ve DC kablolarını (0W49426) UPS'ye bağlayın. UPS'e PE ve DC kablolarını bağlamak için UPS kurulum kılavuzunu izleyin.
- PE kablosunu ve DC kablolarını modüler akü kabini 1'e bağlayın
- Harici Aküler için bitişik UPS:
- İsteğe bağlı GVSOPT030 setinden PE kablosu (0W13065) ve DC kablolarını (0W13071) modüler akü kabini 1'e bağlayın.
- PE ve DC kablolarını sağ taraftan UPS güç kablolama alanına yönlendirin.
- UPS'e PE ve DC kablolarını bağlamak için UPS kurulum kılavuzunu izleyin.