990-5910F-006

Activación de protocolos HTTP/HTTPS

  1. Acceda a la interfaz de administración de red mediante su dirección IP (o su nombre de DNS si se ha configurado dicho nombre).
  2. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña. El nombre de usuario y la contraseña predeterminados son apc. Se le solicitará que cambie esta contraseña cuando inicie sesión por primera vez.
  3. Para activar o desactivar el protocolo HTTP o HTTPS, vaya a Configuration (Configuración) > Network (Red) > Web > Acces (Acceso) ; a continuación, seleccione el protocolo, establezca los parámetros y haga clic en Apply (Aplicar).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?