990-5910G-006

LED de estado en armario de baterías modulares

Retire el panel frontal o la puerta frontal del armario de baterías modulares para ver los LED de estado de los bancos de baterías.
  • El LED verde significa que el banco de baterías está correcto.

  • El LED apagado significa que el armario de baterías modulares está apagado o que no hay módulos de batería instalados para este banco de baterías.

  • El LED rojo significa que el banco de baterías está incompleto (no están conectados los cuatro módulos de baterías necesarios).

  • Si el LED parpadea, indica que hay una alarma del banco de baterías.

Consulte Ver el estado de la batería modular y Ver los registros para obtener más información sobre la alarma. Consulte Reemplazar o instalar una cadena de baterías modulares para obtener información sobre cómo sustituir un banco de baterías.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?