990-5910F-006

Activación de protocolos SNMP

  1. Acceda a la interfaz de administración de red mediante su dirección IP (o su nombre de DNS si se ha configurado dicho nombre).
  2. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña. El nombre de usuario y la contraseña predeterminados son apc. Se le solicitará que cambie esta contraseña cuando inicie sesión por primera vez.
  3. Para activar el protocolo SNMPv1:
    1. Vaya a Configuration (Configuración) > Network (Red) > SNMPv1 > Access (Acceso), seleccione Enable (Activar) y haga clic en Apply (Aplicar).
    2. Vaya a Configuration (Configuración) > Network (Red) > SNMPv1 > Access Control (Control de acceso) y configure los parámetros.
  4. Para activar el protocolo SNMPv3:
    1. Vaya a Configuration (Configuración) > Network (Red) > SNMPv3 > Access (Acceso), seleccione Enable (Activar) y haga clic en Apply (Aplicar).
    2. Vaya a Configuration (Configuración) > Network (Red) > SNMPv3 > Access Control (Control de acceso) y configure los parámetros.
    3. Vaya a Configuration (Configuración) > Network (Red) > SNMPv3 > User Profiles (Perfiles de usuario) y configure los parámetros.
NOTA: La configuración de SNMPv1 o SNMPv3 debe coincidir con la de EcoStruxure IT Gateway o StruxureWare Data Center Expert de la tarjeta de administración de red 4 para establecer una comunicación correcta con EcoStruxure IT Gateway o StruxureWare Data Center Expert.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?