990-5910F-006

Configurar la salida

NOTA: Esta configuración es obligatoria para el correcto funcionamiento del SAI.
  1. Pulse Configuración > Salida .
    1. Ajuste el valor de Tensión de CA F-F en 200 VAC, 208 VAC, 220 VAC, 380 VAC, 400 VAC, 415 VAC o 480 VAC, según su configuración. No todas las tensiones están disponibles en todas las regiones.
    2. Ajuste Frecuencia en 50 Hz ±1,0, 50 Hz ±3,0, 50 Hz ±10,0, 60 Hz ±1,0, 60 Hz ±3,0 o 60 Hz ±10,0, según la configuración.
    3. Pulse Aceptar para guardar la configuración; pulse el símbolo de la flecha para ir a la página siguiente.
    4. Configure Derivación y tolerancia salida (%). El rango de tolerancia de derivación y de salida es de +3 % a +10 %; el valor predeterminado es +10 %.
    5. Configure Compensación de tensión (%). La tensión de salida del SAI se puede ajustar hasta ±3 % para compensar diferentes longitudes de cable.
    6. Configure Umbral de sobrecarga (%). El rango de sobrecarga es de 0 % a 100 %; el valor predeterminado es 75 %.
    7. Defina el valor de Compensación de tensión del transformador (%). El rango de compensación de tensión del transformador es de 0 % a 3 %; el valor predeterminado es 0 %. Consulte Compensación de tensión del transformador de salida para obtener más información Configurar la salida del SAI para configurar que esté presente un transformador de salida.
    8. Pulse Aceptar para guardar la configuración.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?