Configurar los relés de salida
- Pulse y seleccione el relé de salida que desea configurar.
- Establezca el valor de Retardo (s).
- Seleccione habilitar Modo comprob. energizada (deshabilitado por defecto).
Cuando Modo comprob. energizada está deshabilitado, se activa el relé de salida que se desactiva cuando tienen lugar los eventos asignados al relé de salida (normalmente activados).
Cuando Modo comprob. energizada está deshabilitado, se desactiva el relé de salida que se activa cuando tienen lugar los eventos asignados al relé de salida (normalmente desactivados).
El Modo comprob. energizada se debe configurar individualmente para cada relé de salida. Permite detectar si el relé de salida no está operativo:
-
Si se pierde el suministro de red de los relés de salida, los eventos asociados con todos los relés de salida se indicarán como presentes.
-
Si un solo relé de salida se vuelve no operativo, los eventos asignados al relé de salida único se indicarán como presentes.
-
- Seleccione los eventos que desea asignar al relé de
salida. En cada página, pulse Aceptar para
guardar la configuración y pulse el símbolo de la flecha
para ir a la página siguiente.NOTA: Es posible asignar varias funciones al mismo relé de salida.
Alarma común del SAI: la salida se dispara cuando existe alguna alarma para el SAI. SAI en modo de mantenimiento: la salida se dispara cuando se abre el dispositivo de desconexión de salida de unidad (UOB), lo que cambia el SAI al modo de mantenimiento. El SAI no alimenta la carga. Alarma informativa del SAI: la salida se dispara cuando existe una alarma informativa para el SAI. Fallo externo: la salida se dispara cuando el SAI detecta un fallo externo. Alarma de advertencia del SAI: la salida se dispara cuando existe una alarma de advertencia para el SAI. El ventilador no funciona: la salida se dispara cuando uno o más ventiladores no funcionan. Alarma crítica del SAI: la salida se dispara cuando existe una alarma crítica para el SAI. Tensión de batería baja: la salida se dispara cuando la tensión de la batería está por debajo del umbral. Alarma común del sistema: la salida se dispara cuando existe alguna alarma para el sistema. La batería no funciona correctamente: la salida se dispara cuando las baterías no funcionan correctamente. Alarma informativa del sistema: la salida se dispara cuando existe una alarma informativa para el sistema. La batería está desconectada: la salida se dispara cuando se han desconectado las baterías o cuando los dispositivos de desconexión de batería están abiertos. Alarma de advertencia del sistema: la salida se dispara cuando existe una alarma de advertencia para el sistema. Sobrecarga de inversor: la salida se dispara cuando hay una condición de sobrecarga, si el SAI está en funcionamiento inversor. Alarma crítica del sistema: la salida se dispara cuando existe una alarma crítica para el sistema. Sobrecarga de salida: la salida se dispara cuando hay una condición de sobrecarga, si el SAI está en funcionamiento inversor o en funcionamiento en derivación. SAI en funcionamiento normal: la salida se dispara cuando el SAI está en modo de funcionamiento normal. Entrada fuera de tolerancia: la salida se dispara cuando la entrada está fuera de tolerancia. SAI en funcionamiento con batería: la salida se dispara cuando el SAI está en modo de funcionamiento con batería. Derivación fuera de tolerancia: la salida se dispara cuando la derivación está fuera de tolerancia. SAI en funcionamiento en deriv. estática: la salida se dispara cuando el SAI está en modo de funcionamiento en derivación estática forzada o en derivación estática solicitada. EPO activo: la salida se dispara cuando se ha activado el apagado de emergencia (EPO). SAI en funcionamiento deriv. mantenim.: la salida se dispara cuando el SAI está en modo de funcionamiento en derivación externa o interna de mantenimiento. Desconexión de carga: la salida se dispara cuando el SAI está en modo de funcionamiento con batería y el estado de carga de batería (SOC) alcanza un umbral configurado. - Pulse Aceptar para guardar la configuración.