990-5910E-006

LED de estado para indicar el modo de funcionamiento del SAI

Si la pantalla deja de funcionar, puede ver el modo de funcionamiento del SAI a través de los LED de estado detrás del panel frontal.

  • El LED verde significa que la función está activa.

  • El LED desactivado indica que la función está inactiva.

  • El LED rojo significa que la función no está operativa o tiene una alarma.

Funcionamiento normal
Funcionamiento con batería (en sistema con suministro de red con dos entradas con derivación disponible)
Funcionamiento con batería (en sistema con suministro de red simple o en sistema con suministro de red con dos entradas con derivación no disponible)
Funcionamiento en derivación estática solicitada
Funcionamiento en derivación estática forzosa
Modo ECO
Modo ECOnversion
Modo desactivado
Funcionamiento en derivación estática en espera
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?