990-5910G-006

Ver la información de estado del sistema

  1. Pulse Estado.
    1. Pulse Entrada, Salida, Derivación, Batería, Temperatura o Paralelo para ver el estado.

      Entrada

      Tensión F-F (fase-a-fase) La tensión de entrada entre fase-fase actual.
      Corriente La corriente de entrada actual de la alimentación de red eléctrica de AC por fase, en amperios (A).
      Frecuencia La frecuencia actual de entrada en hercios (Hz).
      Tensión F-N (fase a neutro)* La tensión de entrada actual entre fase-neutro, en voltios (V).
      Potencia total La potencia de entrada activa total actual (de las tres fases) en kW.
      Potencia La potencia de entrada activa (o potencia activa) de cada fase en kilovatios (kW). Potencia activa es la parte del flujo de energía eléctrica que, promediada durante un ciclo completo de la forma de onda de AC, produce una transferencia neta de energía en una dirección.
      Pico de corriente El pico de corriente de entrada en amperios (A).
      Factor de potencia La relación entre la potencia activa y la potencia aparente.
      Corriente RMS máx. La corriente RMS máxima actual.
      Energía El consumo de energía total desde la instalación.

      Salida

      Tensión F-F (fase-a-fase) La tensión de salida entre fase-fase en el inversor, en voltios (V).
      Corriente La corriente de salida actual de cada fase, en amperios (A).
      Frecuencia La frecuencia de salida actual en hercios (Hz).
      Tensión F-N (fase a neutro)* La tensión de salida entre fase-neutro en el inversor, en voltios (V).
      Carga El porcentaje de la capacidad del SAI utilizado actualmente en todas las fases. Se muestra la fase con el porcentaje de carga más alto.
      Corriente del neutro* La corriente actual de salida del neutro, en amperios (A).
      Potencia total La potencia activa total actual de salida (de las tres fases) en kilovatios (kW).
      Potencia La potencia de salida activa (o potencia activa) de cada fase en kilovatios (kW). Potencia activa es la parte del flujo de energía eléctrica que, promediada durante un ciclo completo de la forma de onda de AC, produce una transferencia neta de energía en una dirección.
      Pico de corriente El pico de corriente de salida en amperios (A).
      Factor de potencia El factor de potencia de salida actual de cada fase. Factor de potencia es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente.
      Corriente RMS máx. La corriente RMS máxima actual.
      Energía Energía total suministrada desde la instalación.
      Factor de cresta El factor de cresta de salida actual de cada fase. El factor de cresta de salida es la relación entre el valor pico de la corriente de salida y la media cuadrática (RMS).

      Derivación

      Tensión F-F (fase-a-fase) La tensión de derivación entre fase-fase actual (V).
      Corriente La corriente de derivación actual de cada fase, en amperios (A).
      Frecuencia La frecuencia de derivación actual en hercios (Hz).
      Tensión F-N (fase a neutro)* La tensión de derivación entre fase-neutro actual (V).
      Potencia total La potencia activa total actual de derivación (de las tres fases) en kilovatios (kW).
      Potencia La potencia activa actual de derivación de cada fase en kilovatios (kW). Potencia activa es la media temporal del producto instantáneo de la tensión por la corriente.
      Pico de corriente El pico de corriente de derivación en amperios (A).
      Factor de potencia El factor de potencia de derivación actual de cada fase. Factor de potencia es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente.
      Corriente RMS máx. La corriente RMS máxima actual.

      Batería

      Medidas La potencia DC actual que se está tomando de la batería, en kilovatios (kW).
      La tensión de batería actual (VDC).
      La corriente de batería actual, en amperios (A). Una corriente positiva indica que la batería se está cargando; una corriente negativa indica que la batería se está descargando.
      La temperatura de la batería en grados Celsius o Fahrenheit de los sensores de temperatura conectados.
      Batería La cantidad de tiempo antes de que las baterías alcancen el nivel de apagado de batería baja. También muestra el nivel de carga de la batería como porcentaje de capacidad a plena carga.
      La carga de batería actual (Ah).
      Configuración Muestra el tipo de batería. Para una batería modular, pulse el botón Detalles de este campo a fin de ver los detalles de batería modular. Consulte Ver el estado de la batería modular.
      Estado El estado general del cargador.
      Modo El modo de funcionamiento del cargador (Desactivado, Flotación, Carga rápida, Ecualización, Cíclico, Prueba).
      Capacidad de carga La capacidad de carga máxima en porcentaje de la potencia nominal del SAI.

      Temperatura

      Temperatura ambiente Temperatura ambiente en grados Celsius o Fahrenheit.
      Temperatura batería Temperatura de la batería en grados Celsius o Fahrenheit de los sensores de temperatura conectados.
      Temperatura Temperatura ambiente en grados Celsius o Fahrenheit de los sensores de temperatura opcionales conectados (AP9335T y AP9335TH). Los nombres se configuran mediante la interfaz de administración de red.
      Humedad Humedad en porcentaje de los sensores de humedad opcionales conectados (AP9335TH). Los nombres se configuran mediante la interfaz de administración de red.

      Paralelo

      Corriente entrada La corriente de entrada actual de la fuente de alimentación por fase, en amperios (A).
      Corriente derivac. La corriente de derivación actual de la entrada de fase, en amperios (A).
      Potenc tot. salida La potencia total de salida del sistema SAI en paralelo que muestra el porcentaje de carga total y la potencia total de salida, en kW y kVA, del sistema en paralelo.
      Corriente salida La corriente de salida actual de cada fase, en amperios (A).
      Número de SAI redundantes La cantidad de SAI redundantes actuales.
      Configuración de redundancia La configuración de redundancia establecida.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.