990-5910G-006

Configurar la solución de baterías

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
La configuración de las baterías debe realizarla personal cualificado con conocimientos sobre baterías, configuración de baterías y las precauciones correspondientes.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
  1. Pulse Configuración > Batería.
  2. Seleccione su tipo de solución de baterías:
    1. Seleccione Estándar si tiene una solución de baterías Galaxy VS estándar. En la lista desplegable, elija la referencia comercial para la configuración de las baterías.
    2. Seleccione Modular si tiene una solución de baterías Galaxy VS modulares.
    3. Seleccione Personalizada si tiene una solución de baterías personalizada.
  3. Pulse Configuración gral. y configure los parámetros siguientes:
    NOTA: En cada página, pulse Aceptar para guardar la configuración y pulse el símbolo de la flecha para ir a la página siguiente. Solo las tres primeras configuraciones están disponibles para soluciones de baterías modulares.
    Número de armarios de baterías conectados al disyuntor de batería/Número de armarios de baterías modulares Configure el número de armarios de baterías conectados a cada dispositivo de desconexión y configure el número de armarios de baterías modulares conectados al SAI.
    Advert. tiempo auton. bajo (s) Configure el umbral del tiempo de autonomía de la batería restante en segundos que activará la advertencia de tiempo de autonomía bajo.
    Capacidad de carga (%) Configure la capacidad de carga máxima en porcentaje de la potencia nominal del SAI.
    Umbral mínimo (°C) Configure la temperatura mínima aceptable de la batería en grados Celsius o Fahrenheit. Las temperaturas por debajo de este límite activarán una alarma.
    Umbral máximo (°C) Configure la temperatura máxima aceptable de la batería en grados Celsius o Fahrenheit. Las temperaturas por encima de este límite activarán una alarma.
    Modo de carga rápida automática Seleccione esta opción para activar el modo de carga rápida automática. Esta función transferirá automáticamente el cargador para aumentar el modo de carga rápida automática después de que el sistema haya estado funcionando con la batería.
    Modo de carga cíclica Seleccione esta opción para activar el modo de carga cíclica.

    Durante una carga cíclica, el sistema alterna entre períodos de carga de batería de flotación y de reposo. Esta función mantendrá continuamente el estado de carga de la batería sin forzar las baterías realizando una carga de flotación permanente.

    Interv prueba cada Configure la frecuencia con la que el SAI debe realizar una prueba de batería.
    Día de sem. de prueba Configure el día de la semana en el que debe ejecutarse la prueba de batería.
    Hora ini. Prueb. (hh:mm) Configure la hora del día a la que debe ejecutarse la prueba de la batería.
  4. Únicamente para la solución de baterías personalizada: Pulse Config. específica y configure los parámetros siguientes:
    NOTA: En cada página, pulse Aceptar para guardar la configuración y pulse el símbolo de la flecha para ir a la página siguiente.
    Tipo de batería Seleccione el tipo de batería.
    Punto medio Batería conectado Seleccione esta opción si está conectado un punto medio de batería.
    Deshabil superv temper Seleccione esta opción para deshabilitar la supervisión de temperatura de la batería.
    Capacidad de batería por bloque (Ah) Configure la capacidad de batería por bloque de baterías en amperios hora para el banco de baterías conectado a cada dispositivo de desconexión de batería.
    Núm. cadenas baterías en paralelo Configure la cantidad de cadenas de baterías conectadas en paralelo para el banco de baterías conectado a cada dispositivo de desconexión de batería.
    Número de bloques de batería por cadena Configure el número de bloques de batería por cadena de baterías.
    Número celdas batería por bloque Configure el número de celdas de batería de un bloque de baterías.
    Tensión DC por celda de batería (V) Configure la tensión de carga por celda de batería para carga de flotación.

    La carga de flotación es la función de carga básica disponible en todos los tipos de baterías. La inicia el cargador de manera automática.

    Configure la tensión de carga por celda de batería para carga rápida.

    La carga rápida permite efectuar una carga rápida para restaurar lo antes posible una batería descargada.

    Configure la tensión de carga por celda de batería para carga de ecualización.

    La carga de ecualización se utiliza al ecualizar baterías de celdas abiertas asimétricas. Es el método de carga disponible que se utiliza con el nivel de tensión de carga máximo posible. Al efectuarse la carga de ecualización, el agua se evapora de las baterías de celda abiertas y debe reemplazarse cuando se completa la carga.

    Duración de carga (s) Configure en segundos la duración de la carga rápida y la carga de ecualización.
    Tensión DC de apag. por cel/ bat (V) Configure el nivel de tensión por celda de batería para cuando se debe apagar la batería.
    Temperatura nominal (°C)/Temperatura nominal (°F) Configure la temperatura nominal en grados Celsius o Fahrenheit.
    Corriente de carga Configure la corriente de carga.
    Permit carga rápida Seleccione esta opción para permitir la carga rápida de las baterías.

    La carga rápida permite efectuar una carga rápida para restaurar lo antes posible una batería descargada.

    Permitir desc. prof. baterías Seleccione esta opción para permitir la descarga profunda de las baterías cuando el SAI está en modo de funcionamiento con batería. Esta función permite descargar las baterías a un nivel de tensión incluso más bajo que el valor normalmente recomendado. Tenga en cuenta que esto puede dañar las baterías.
    Habilitar desconexión autom. baterías Seleccione esta opción para activar la desconexión automática de las baterías. Cuando el sistema SAI se deja con la salida apagada y sin posibilidad de cargar las baterías, esta función disparará los dispositivos de desconexión de batería para evitar la descarga profunda después de un periodo de:
    • Dos semanas.

    • 10 minutos con la tensión de la celda de la batería por debajo del nivel de apagado por batería baja.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.